结果:找到"Mixic中科芯亿达 ULN2003AL-SOP16",相关内容1000条
  • 养老领域的跌倒检测雷达和生命体征雷达
  • 1、跌倒雷达跌倒检测雷达主要由4个部分组成:传感器、数据处理单元和用户控制单元。传感器采用智能材料制成,它能以每秒200次的速度测量人和物体之间的距离。一旦发现人没有跟上自己的步伐,就会触发控制单元向用户发送警告信息和警报。用户控制单元是一款嵌入式计算机,它能够控制信号处理芯片、无线模块、电源和外部设备。用户可以通过手机APP软件来设定所需要检测到的物体类型及其大小,包括:人或者物体是否在移动、是否在跳跃、距离有多远、有多高、有多少体重等等。检测到人体移动后,设备将向用户发出警报并提示注意事项。如果老人长时间没有移动,雷达也会发出警报,以提示老人保持警惕,以免发生意外。当雷达检测到用户跌倒时...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 跌倒雷 生命体征雷 UWB超宽带雷 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-04-07 14:44:00
  • Mixic中科芯亿达ULN2003AL-SOP16
  • Mixic中科芯亿达ULN2003AL-SOP16新型七路高耐压、大电流达林顿晶体管阵列特性◼500mA集电极输出电流(单路)◼耐高压(40V)◼输入兼容TTL/CMOS逻辑信号◼广泛应用于继电器驱动典型应用◼继电器驱动◼指示灯驱动◼显示屏驱动描述ULN2003A是单片集成高耐压、大电流达林顿管阵列,电路内部包含七路独立的达林顿管驱动电路。电路内部设计有续流二极管,可用于驱动继电器、步进电机等电感性负载。单路达林顿管集电极可输出500mA电流。将达林顿管并联可实现更高的输出电流能力。该电路可广泛应用于继电器驱动、照明驱动、显示屏驱动(LED)、步进电机驱动和逻辑缓冲器。ULN2003A的每一...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Mixic亿 ULN2003AL-SOP16 发帖人:HXGC 发帖时间:2023-11-13 09:38:00
  • 降压DC-DC宝砾微PL88104封装SOT23-6L60V/600mA开关稳压器
  • 应用领域:·功率计·分布式电源系统·电池充电器·线性稳压器的预稳压器·WLED驱动器概述:宝砾微PL88104是一款60V/600mA单片降压型开关稳压器。PL88104集成了一个高压侧80V/550mΩ和一个低压侧80V/350mΩ的MOSFET,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内提供600mA的连续负载电流。峰值电流模式控制可提供快速的瞬态响应和逐周期的电流限制。产品的结温最大为160℃,存储温度为-65~150℃,符合工业级温度要求。结壳热阻为34℃/W,结至环境的热阻为180℃/W,散热性能较好。特点:·600mA连续输出电流能力·4.5V至60V的宽输入范围·集成80V,550...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 发帖人:邱先生66888 发帖时间:2023-05-09 14:08:00
  • 亿源通2020夏季招聘季热招职位!
  • 关于亿源通亿源通科技(英文简称HYC)于2000年创办于中国深圳,2014年整体迁往广东清远市,现总部设于清远,并在深圳、武汉设有分公司。亿源通是行业内具有影响力的无源光通信器件OEM/ODM制造商,专注于为客户提供光通信无源基础光器件设计、研发、制造、销售与服务。公司主要生产和销售光纤连接器(数据中心高密度光连接产品)、WDM波分复用器、PLC光分路器、MEMS光开关等光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。公司现有1000多名员工,拥有国际化水平的资深研发团队,自主研发多项技术、获得多项国内外专利证书,产品远销欧洲、亚洲、美洲、非洲等市场。...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 亿源通 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-08-14 09:13:00
  • 亿源通科技2020年春季招聘丨招聘多名国际销售&国内销售
  • 20年专业沉淀携你共创未来亿源通科技(简称HYC)于2000年创办于深圳,2014年迁往清远市,并在深圳、武汉、香港设有分公司,是全球行业内领先的无源光通信产品OEM/ODM生产制造商,专注于为客户提供光通信无源基础光器件设计、研发、制造的一站式定制化服务。产品广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。期待您的加入!我们的主营产品光纤连接器,跳线,PLC分路器,WDM,MEMS光开关国际销售(深圳)任职要求1.国际贸易、商务英语、通信工程类本科或以上学历,英文听说读写流利;2.两年以上外贸销售经验,有通信行业或高端制造业工作经验优先;3.具有敏锐的市场嗅觉及优秀...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 销售 招聘 亿源通 发帖人:hycsystem 发帖时间:2020-03-12 09:20:00
  • 亿源通科技2020春招丨高级结构工程师、电子工程师等多类技术岗位火热招聘中!
  • 亿源通科技(简称HYC)于2000年创办于深圳,2014年迁往清远市,并在深圳、武汉、香港设有分公司,是全球行业内领先的无源光通信产品OEM/ODM生产制造商,专注于为客户提供光通信无源基础光器件设计、研发、制造的一站式定制化服务。产品广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。我们的主营产品光纤连接器,跳线,PLC分路器,WDM,MEMS光开关等。技术类热招职位高级结构工程师(深圳)1.机械类本科及以上学历,能熟练运用PRO/E、CAD等绘图软件;2.有精密电子产品结构设计、项目管理经验,了解塑胶产品成型工艺;3.有一定的金属加工知识,如车削、冲压、钣金、表面处...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 亿源通 发帖人:hycsystem 发帖时间:2020-02-27 16:22:00
  • 立创商城喜获A轮2.5亿元融资,由红杉资本、钟鼎资本联合完成
  • 导读:北京时间7月15日,中国领先的现货元器件交易平台立创商城宣布完成A轮2.5亿元融资,本轮投资由红杉资本中国基金(SequoiaCapitalChina)和钟鼎资本(EasternbellCapital)共同完成。2019年7月15日,立创商城正式宣布完成A轮融资,本轮融资总额达2.5亿元,本轮投资方红杉资本中国基金、钟鼎资本均为国内顶级投资机构,在互联网和供应链领域已成功挖掘众多领军企业和行业独角兽。同时,本次融资也是立创商城近一年内第二次获得投资方青睐,该轮2.5亿元融资规模也创下了中国元器件B2B电商融资额新高。早在2018年9月,立创商城就完成第一次1.05亿元战略融资,投资方为...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: B轮融资 2.5亿 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-15 12:00:00
  • 解析数据中心选择思科Nexus9000系列交换机的原因及互连方案
  • 随着数据中心的不断整合、虚拟化以及其云技术的发展,数据中心正发生着翻天覆地的变化,例如,数据中心的网络拓扑结构已经从传统的核心层-汇聚层-接入层拓扑结构(三层)变成了叶-脊拓扑结构(二层),因此,整个网络的带宽容量也从接入层1GE、汇聚层10GE增加到叶端10GE、脊端40GE。CiscoNexus9500和9300系列交换机既可以配置成传统的三层网络拓扑结构,也能配置成叶-脊拓扑结构,具有前所未有的超高性能和端口密度,为服务器与服务器间的通信提供超强的转发能力。易天光通信(ETU-LINK)将通过本文详细解析数据中心选择思科CiscoNexus9000系列交换机的主要原因以及互连方案。思科...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 思交换机 数据心 光纤跳线 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-10-29 17:08:00
  • 2.4G,电动车防盗方案SI24r2E,RFID与芯片介绍
  • 经调查,中国现在电动自行车保有量3亿,在中东部地区,平均每3人就有一辆电瓶自行车,在沿海城市,外来人口较大,电动自行车使用率极高,超过60%以上,一个500万人口的城市,电动自行车的数量就高大250万辆以上。低碳环保,符合国家环保要求,轻便灵活,让人出行方便,性价比高三个方面使电动自行车增加迅速。方案简述:随着电动自行车的急速增加,相对应的社会治安问题也急剧攀升。一些地区的电动自行车丢失报案率占总治安报警率的60%以上,严重影响社会治安。电动自行车智能防盗备案,是利用物联网技术,通过在电动自行车上安装有源RFID防盗芯片,在城市治安探头位置安装RFID基站,实现对电动自行车的定位、监控、报警...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G,微,SI24R1,RFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 11:53:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: